JLINK无法烧录
串口烧录显示
是否只能通过换芯片解决?
看报错信息是这样的,怀疑MCU已经被锁了。
可以试一下能否读出FLASH数据。
板载jlink无法读出数据,提示如下图。问题原因是RA6M4的CPK开发板jlink烧了RT-Tread动手营的bin文件造成的。
可以试着用RFP读一下Memory,另存出一个mot文件,其中包含Code Flash和Data Flash的内容,同时也包含Option-Setting相关内容。
可以对照手册,查看所读取的mot文件在以下地址上的数据:
BPS, BPS_SEC, BPS_SEL
PBPS, PBPS_SEC
结合Table 6.3 The relation ship between the bit of PBPS, PBPS_SEC and bit of BPS, BPS_SEC判断当下对各个block权限的设定。
读取数据如下:
S3150100A1C00000000000000000000000000000000088S3150100A1E00000000000000000000000000000000068
凉透了?只能换芯片咯
是的,换芯片吧