我在EK-RA4M3开发板上运行USBX_hmsc_ek_ra4m3_ep例程,但我发现它不能正常工作,一直检测不到U盘,它应该还会打印出Enter1...Enter2的信息,但是没有打印出来。不知道是什么原因,跳帽和接线也按照例程文本来设置了。
我运行结果是没有问题的
EK上面的跳线也是一样的
看了一下,jumper连接没问题。
请注意,U盘在使用前,请先使用 FAT32 文件系统进行格式化 。
测试代码如下,我刚使用这个例程确认过,没有问题。
usb_hmsc_ek_ra4m3_ep.rar
你好,U盘一定要格式化吗?我拿了一个FAT32的U盘,但是没有格式化,依然是检测不到U盘
不一定要格式化之后的,只需要是FAT32的U盘就可以。
请问您是使用我发的例程进行的测试吗?
是的我使用的是这个例程
可以换块板子或者U盘进行测试吗?
或者可以使用USB分析仪看一下数据吗?
会不会是我USB接口J11那里有问题,可不可以通过检测哪几个脚的电平能看出USB线是否连好
J11接口的引脚1是否为5V
...
J11引脚1是5V,换了一个FAT32的U盘,也不行,开发板只有一块,就没法更换。