我已经测试过CPK-RA2 RA2L1的板子,3个按键是可以触摸并且debug时候可以看见数据变化,并且可以看见指示灯的亮灭。
但是在智能触摸3开关中,常见的操作就是随意用食指的第二个关节连续滑动3个按键,这样开关就可以快速连续反复的开关,了解到是适用触摸ic的。
那么RA2L1 的ctsu目前我测试还达不到这样的效果,评估板只是展示demo的效果,只能用于像吸烟机这样单个按键开关的产品。
适用QE 的 tuning功能,目前我也没有调整出来钢琴按键这样的效果,调节的参数不太明白影响哪些效果,好像没有文档介绍呢。
另外英文论坛发帖的 + New按钮怎么是显示不出来,没有发布发新帖呢?换个好几个浏览器也不行,中文的是可以的。这个问题太搞笑了
CPK-RA2 RA2L1 demo板, 只是演示单次触摸的 Pad按键功能, 无法显示滑动按键功能. 滑动按键, 键盘需要设计成这样的电极
han:
你说的是silder滑块的功能,我说的就是触摸按键,是3个或者更多的触摸按键,就像墙上按键的3键开关一样,分别控制客厅3个不同的灯一样。
我测试了再cpk-ra2板子的背面来回移动按键12是可以反复快速开关的,但是在正面是不行的,把正面的亚克力去掉也不行,在背面基本达到了我期待的效果,其实应该可以更快的。就如同我们在笔记本电脑上面从左到右快速移动手指,可以连续快速的录入qwertyuiop一样的效果