触摸按键ctsu如何能想钢琴按键一样,来回连续开关3个按键呢?

我已经测试过CPK-RA2 RA2L1的板子,3个按键是可以触摸并且debug时候可以看见数据变化,并且可以看见指示灯的亮灭。

但是在智能触摸3开关中,常见的操作就是随意用食指的第二个关节连续滑动3个按键,这样开关就可以快速连续反复的开关,了解到是适用触摸ic的。

那么RA2L1 的ctsu目前我测试还达不到这样的效果,评估板只是展示demo的效果,只能用于像吸烟机这样单个按键开关的产品。

适用QE 的 tuning功能,目前我也没有调整出来钢琴按键这样的效果,调节的参数不太明白影响哪些效果,好像没有文档介绍呢。

另外英文论坛发帖的 + New按钮怎么是显示不出来,没有发布发新帖呢?换个好几个浏览器也不行,中文的是可以的。这个问题太搞笑了

Parents
  • CPK-RA2 RA2L1 demo板, 只是演示单次触摸的 Pad按键功能, 无法显示滑动按键功能. 滑动按键, 键盘需要设计成这样的电极

  • 目前主循环时间为20ms, 拟可以尝试修改(缩短)这个这个时间

    (TOUCH_SCAN_INTERVAL_EXAMPLE, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);

Reply Children