我已经测试过CPK-RA2 RA2L1的板子,3个按键是可以触摸并且debug时候可以看见数据变化,并且可以看见指示灯的亮灭。
但是在智能触摸3开关中,常见的操作就是随意用食指的第二个关节连续滑动3个按键,这样开关就可以快速连续反复的开关,了解到是适用触摸ic的。
那么RA2L1 的ctsu目前我测试还达不到这样的效果,评估板只是展示demo的效果,只能用于像吸烟机这样单个按键开关的产品。
适用QE 的 tuning功能,目前我也没有调整出来钢琴按键这样的效果,调节的参数不太明白影响哪些效果,好像没有文档介绍呢。
另外英文论坛发帖的 + New按钮怎么是显示不出来,没有发布发新帖呢?换个好几个浏览器也不行,中文的是可以的。这个问题太搞笑了
Hi Jerry
手指不能直接按裸露的电极,所以正面不可以,背面可以。CPK2的三个触摸按键之间铺了GND,所以在滑动操作时,效果不佳,实际布线时可以根据需要进行调整。
第一句是不是说反了么,正面是有一层亚克力的,但是不论是否放置亚克力,触摸效果都没有背面好。背面相当触摸电极吧。还是说您指的是是否带组焊层呢?不论怎么样正面都不如背面效果好
中间间隔的GND去掉连续按键会好很多吗?一般的86开关差不多也就是板子的长度的