开发人员您好,我参照左一创建工程,请问一下在创建的工程里红框内的这些文件该如何处理?每一个subproject工程都需要使用code generate生成代码吗?
这个工程是适用于CubeSuite+ for CA,CX的,如果在CubeSuite+ for CC打开的话,需要调整为适应CC-RL的语法规则。
在CS+ for CA,CX中已经验证可以build通过。
如需要debug该project,则考虑将option-setting在原有r_optionbyte.asm基础上进行调整,将on-chip debug打开。
是的,每一个project都需要利用code generator生成相关的代码。可以认为虽然是sub-project,但每个project都是独立build的。
请问asm里面的值在下面的图中该如何设置呢?
设定没有太多要求,参考hardware manual结合自己的实际需要配置即可。
但是你的r_optionbyte.asm文件是自己编辑的还是代码生成器产生的呢?从红字看是有语法错误的,需先修正。
RL78/G13 -flash 那个例程里拿出来的
建议使用CS+ for CC-RL
抱歉我刚接触瑞萨的产品,对cs+不是很熟悉,我的理解是r_optionbyte.asm文件应该是link-option 下device选项中的设置生成的,那么在不同的ide环境下,我该怎么解读r_optionbyte.asm里面的数据将其在link-option 下device设置出来呢?这样就不必修改r_optionbyte.asm这个文件了
可以理解为我使用的是cs+ for ccrl吗?
哦哦,明白了,嘿嘿谢谢
您好,cecilia,我还是想问一下为什么下图那个工程没有用codegenerate生成代码呢?