开发人员您好,我参照左一创建工程,请问一下在创建的工程里红框内的这些文件该如何处理?每一个subproject工程都需要使用code generate生成代码吗?
这个工程是适用于CubeSuite+ for CA,CX的,如果在CubeSuite+ for CC打开的话,需要调整为适应CC-RL的语法规则。
在CS+ for CA,CX中已经验证可以build通过。
如需要debug该project,则考虑将option-setting在原有r_optionbyte.asm基础上进行调整,将on-chip debug打开。
哦哦,明白了,嘿嘿谢谢
您好,cecilia,我还是想问一下为什么下图那个工程没有用codegenerate生成代码呢?