RA6M3中SCE7寄存器操作方法咨询

客户需要使用RA6M3中的SCE7安全功能,但现有的FSP中SEC7应用都是基于开源的MbedTLS或Tinycrypt算法库的。

开源算法库比较耗资源且客户有自己的加密要求,客户想通过寄存器方式使用SCE7安全功能。

请问 如何用寄存器方式使用SCE7安全功能?谢谢!

Parents
  • 你好,芯片手册中关于SCE7只有几页简单描述,请问有关于SCE7的详细描述?谢谢!

  • 瑞萨不提供SEC7的详细信息和驱动API。

    如要使用SCE7中的相关功能,请使用FSP中的mbedTLS 3.x。 SCE7所支持的硬件加密都通过mbedTLS的加密功能API实现。详情请查阅FSP用户手册中的 Mbed Crypto HW Acceleration (rm_psa_crypto)。

    如果您使用微软的AzureRTOS,那也可以通过Microsoft Azure RTOS NetX Crypto API使用SCE7的硬件加速功能,详见FSP手册中的Azure RTOS NetX Crypto HW Acceleration (rm_netx_secure_crypto)。

Reply
  • 瑞萨不提供SEC7的详细信息和驱动API。

    如要使用SCE7中的相关功能,请使用FSP中的mbedTLS 3.x。 SCE7所支持的硬件加密都通过mbedTLS的加密功能API实现。详情请查阅FSP用户手册中的 Mbed Crypto HW Acceleration (rm_psa_crypto)。

    如果您使用微软的AzureRTOS,那也可以通过Microsoft Azure RTOS NetX Crypto API使用SCE7的硬件加速功能,详见FSP手册中的Azure RTOS NetX Crypto HW Acceleration (rm_netx_secure_crypto)。

Children