在各个系列里面的硬件支持手册找了一圈, 没有发现有文字说明有支持Bit banding寻址的
如果有, 请告诉我, 哪一款, 谢谢!
据我所知,bit-banding 仅在 Cortex M3 和 M4 处理器上可用(并且它是这些处理器的可选功能),如下所述: www.keil.com/.../armcc_chr1359124215562.htm
基于 Cortex-M4 的 RA 产品包含可选的bit banding功能。 使用bit banding访问外围 IO 寄存器时必须小心,以确保特定寄存器的访问大小正确。
瑞萨有相关操作文档吗? 类似这样(原来用的别家MCU的说明)
目前没有相关操作文档,请参考Cortex-M4的文档。
我就是看过Cortex-M4的文档之后有疑问才发问的, 位段访问起始地址是0x22000000, 而瑞萨的文档说这段区域是不可访问的, 请您负责任地明确告诉我们, 瑞萨的Cortex-M4是否能支持位段别名访问??? 如果支持, 该怎样去访问,谢谢!