YCB22RL78G22LFQFP48FPB0120,请问有没有这款开发板的相关资料?
你们板子从何处获得?
此EK为代理商制作, 请联系代理商
请问怎么在不重装e2studio怎么安装RL78G22设备,如图
[开始]程序菜单, 找到Renesas Electrics CS+, 运行update manager, 选择更新RL78 device dependent information
安装完成后重新启动e2 studio
RL78G22可能在低于2023-01版本的里面不行.
找不到【开始】呀,哪里有Renesas Electrics CS+
window 左下角, 开始程序菜单, 找到update manager
请问是在哪里呢?谢谢
好像找不到G22的
那就是还需要重新安装e2studio 我的是2022-10
其实我装了两个版本的e2dtudio,2023-1的我也有装,但是我这里的captouch main没有,无法调试,但是这里显示已装。所以我再装了2022-10,但是2022-10没有g22设备