RL78G22_Touch_Kit_Demo.zip
RL78G22-48Pin FPB User's Manual.pdf
补充样例工程和文档
如果是正确的工程, 是可以跑起来的, 如果你能自己配也可以尝试自己新建一个工程
官网下载的样例程序要对应官网的Demo板,图片这个RL78/G22的触摸套件是中国本地推广用的demo板,官网没有相关的信息。
请参考附件样例代码8662.RL78G22_Touch_Kit_Demo.zip
debug模式下应该没有问题, 如果是烧进去运行, 需要把debug tool连接到reset上的功能断开, 应该是有个跳线连接起来.
但是请问是这样吗? 上拉烧进去之后还是只有灯亮,触摸点亮led还是不行
不是 这块板子上没有OB仿真器, 你是怎么烧进去的?
你这块板子上的型号是什么?
我是用构建之后的生成的hex文件烧的,用的是Renesas Flash Programmer
你在e2 studio里面重新编译然后烧写, 从提示看数据不对.
可以烧进去,就是触摸屏只有灯亮,触摸没有任何反应
官网下载的样例程序要对应官网的Demo板,图片这个RL78/G22的触摸套件是中国本地推广用的demo板,官网没有相关的信息,
目前无法上传对应的sample code, 请稍候
那这个板子是不是得自己配置才可以玩得起来?还是说改样例代码里面的配置?
自己配置的话没有调试的E2 lite(调试工具),调试会失败,请问哪里有这块板子的相关程序文件?
首先得准备一个调试器, 没有调试器怎么开始工作?
谢谢,很有参考价值