试过重新安装e2 studio, 以及按照网上的帖子
e2 studio 重新安装无法使用 code generator - Forum - RL78 MCU - Renesas Community
运行CGregister并完成注册列表信息设置,但问题不能解决。
来个高手解救一下~
你好,
可以尝试下这个方法吗:VSS Plugin for Eclipse / Discussion / Help: Failed to create Ole Client. result = -214722 (sourceforge.net)
你好,点击链接访问,以下链接无效,没办法参考验证。而且result code不一样,估计是不同的问题。
Cecilia
Hi Cecilia,
麻烦能提供下之前解决这个报错的方法吗
请确认以下几个问题:
1.e2 studio版本是什么?
2.安装时user是Everyone还是current user?
3.用户当前是否具有admin权限?
如需内部解决方法,请留下您的邮箱,我们会继续跟您联络。
1.版本是2024-01(24.1.0)
2.安装时user是everyone
3.用户当前有admin权限
请留下您的邮箱,我们会将另外的方式发送给您验证。