STL 中提供的函数 stl_RL78_RamTest_Stacks_c 是对Stack进行自检,但函数好像每次调用都是从Stack的开始处进行检测,如果一次检测完所有Stack的RAM,时间会比较长,要几十个ms,请问有没有提供一次只检测一小块RAM内存的函数,当检测完所有再判断结果的功能?
你好,
请参考官方文档,此文档中包含了其他STL库的API,其中stl_RL78_RamTest_Stacks_x看起来是您需要的功能:
IEC60730/60335 Self Test Library of CCRL78 for RL78 MCU extended Application Notes (R01AN4819EJ0110) Rev.1.10 (renesas.com)