电脑系统是WIN10专业版 64位,版本号20H2,原因是更换了一块硬盘,重新安装电脑系统(没有重新安装前e2 studio使用正常)后出现RL78/G14新建工程无法code generator,我论坛里面与我相同问题的还是有的,按照回复内容操作了一下无法解决此问题,请厂家给予支持,具体报错信息如下:
日志信息里面看到东西,不知道什么意思,请帮忙解决一下。谢谢!
你好,请留下你的邮箱,我们会继续发送一个解决方法给你。
目前已经在e2 studio 2021-10上验证有效。
1. 查看一下help是否有插件.
2. e² studio 2022-01 installer for Windows | Renesas
删除e2 studio, 和文件夹, 重新安装试试.
插件貌似是正常的,重新安装了有5遍了,安装位置也更换过,未能解决问题。
是安装在缺省文件夹下面的吗?
我与另一台电脑对比了一下,发现这里不一样,您帮忙指导一下这是什么原因。
我另一台电脑CG这一列都是YES,这台电脑是NO,难道还有什么插件没有安装吗?
CS+ Code Generator for RL78 (CS+ for CC) V2.22.00 | Renesas 你安装一下这个看看.
已经安装试过了,还是不行。CG到底是什么插件呀,这个问题折腾半个月了,求大神指教呀。
可以试试以下步骤:
e2studio安装路径下面找到如下图文件夹:
如果重启e2studio还不行, 重启windows.
你好,win10使用e2studio 2022-4,新建R7S910018项目时,且使用用CGRegister.exe注册成功了,也无法选择Code Generator选项,请问如何解决?