您好,
请问一下在e²studio工程中如何添加FSL库,我这边用fsl.lib的库会报错,显示fsl的各种未定义,是否cs+的fsl库与e²studio不同,或者是在e²studio中需要在哪里进行配置库文件路径
1. 添加lib
2.右键工程, -- new -- source Folder, 选择所要添加文件夹
3. Include 所需要的文件夹
请问一下这个需要怎么设置memory region
正常的RAM保护要遵循文档
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/mat/rl78-family-self-ram-list-flash-self-programming-library-rev305?language=en
section可以这么设置
或
图一图二中设置的位置我都没找到,实在是不好意思,可以帮我标注一下在哪一选项中吗,谢谢!
你这个是GCC编译器啊, 提问题要表达清楚. 什么IDE, 什么toolchain(编译器), 以及版本等等, 不同环境设置不同
GCC可以如下添加所需要的section.
不好意思,非常感谢,按照您所说添加了section后又报了以下错误,是否还需要对大小进行设置
你是使用for GCC的库吗,可以参考 附件的ld文件, 设置你的section
FSLT01_V220_R5F100xE_GNU1301.rar
请问一下llvm编译链的需要怎么设置,也是参考您给的附件吗