RL78/F14 Bootloader with can example

Dear developer, could you  give me an example or some related docs about  bootloader with can?  It  seems like only have example of bootloader with uart  in the website

您好,请问一下瑞萨有Rl78系列基于can的bootloader的例程或者相关的参考资料吗?我在官网上只找到了基于串口的示例程序和文档。

Parents Reply Children
  • MCU整个flash分成 boot 和App, 上面说的是更新APP, 如果要bootswap, 就是更新boot的场合, 

  • 你好,Han Huang,

    我也是用RL78/14的芯片做的CAN升级,开发环境IAR for RL78,我flash划分:boot area :0x0000-0x2000,APP area 0x2000 -- 0xFFFF,用的xmodem协议传输,在线跟踪APP.bin已经正确下载到了0x2000开始的区域,执行跳转指令后,APP程序不能执行,跳转指令如下

    typedef void (*FunctionPointer)(void);

    DI();
    FunctionPointer entryPoint = (FunctionPointer) 0x2000; // 跳转地址
    entryPoint();

    执行跳转指令后,能看到程序能执行到flash后面的区域。

    APP文件用默认的从0x0000开始的设置是能够正常运行的,这个已经经过验证。采用升级模式时,将APP的程序地址偏移到了0X2000的位置(链接文件是在lnkr5f10pgj.icf基础上进行修改的),修改后的icf文件的配置如下

    现在的问题是不知道是跳转的部分有问题还是APP经过地址偏移后产生了问题,希望您给一些指导。

    另外,app经过地址偏移后, 不能进行在线调试了,这个可以通过怎么样的设置能够进行在线调试呢?