请问 RL78 One Image Bootloader Example这个例程和手册中
1
bootloader 这段代码是放在0x0000 - 0xfff之间吗,那么boot application的代码也是分别放在0x0000- 0xfff 和0x2000 -end of flash, 在两部分代码通过srec合并的时候,同样位于boot A部分的代码不会发生冲突吗?
2.
对于mcu来说,上电后最先执行的不应该是bootloader程序吗? 把app程序的boot部分放在bootloader之前的目的是什么呢?
按照上面描述bootloader, 是放在000-0xfff里面.
上电时执行bootloader部分, 在bootloader里面对状态判断, 是直接运行app, 还是去做APP升级. 然后进行相应的操作.
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/apn/rl78g13-boot-loader-through-sci-rev100?language=en
https://www2.renesas.cn/cn/zh/document/scd/rl78g13-boot-loader-through-sci-rev100-sample-code?language=en
谢谢您的解答,请问这个例程和RL78one image那个例程有什么不同呢?或者说两个各自偏向哪方面的说明?我两个文档都看了,有点迷惑,没有理解透
没有什么不同, 都是分成两个工程, 一个是boot(bootloader), 一个是App(application)
boot(bootloader)的作用就是实现Boot或APP空间程序的更新.