用R7F100GBG配置ADC,目前需要用到6个AD通道:ANI0-P20,ANI1-P21,ANI2-P22,ANI16-P01,ANI17-P00,ANI19-P120,
在smart configurator只能配置0~3通道,是否可以像RA那样一次配置所有需要的ADC通道,请提供配置ADC多通道参考例程。
对于RL78G23来说,Scan模式时只支持ANI0-ANI14,请参考硬件手册中以下内容