1,麻烦提供一个G23操作 code flash 和 data flash 的CC工程。
2,麻烦提供一个可调用的步进为一个指令周期的延时函数。因为G23配置pwm的时候没有带死区的互补pwm输出,客户需要一个非常精确的延时函数来控制,防止炸管,
www.renesas.cn/.../rl78g23-updating-firmware-using-uart-communication-and-boot-swapping-rev100