将flash_demo_rskrx24t移植到CS+环境中,通过memory功能查看,DataFlash写入没问题,但是CodeFlash无法写入
同样问题不要重复请提问,
在样例程序里面flash文件夹下, 有一个doc的子文件夹, 里面有一个flash操作的文档,
写code flash, 需要对ROM 和RAM的映射, 请按照文档的指导修改section配置, 设定PFRAM 和RPFRAM