创建新工程时无法选择Code Generator,已经参考了各种帖子,都未写明解决办法。
使用下面的工具也是无用
有没有大佬能给出解决方案?
E2 Studio 对应的是 smart configurator, code generator 集成在它里面:
RL78 Smart Configurator | Renesas
这个工具目前我也安装了,只能先使用smart configurator 配置,然后使用E2进行开发。但是无法在E2里面进行配置,只能但对使用
Smart Configurator 和E2 Studio 是一体的,可以一起使用,你的E2 Studio是否没有安装完全
我切换和你一样的芯片时,确实时可以使用smart configurator的,但是有部分芯片只能选择code generator
没办法选择smart configurator,比如R5F10这一系列的,由于E2建立工程时无法勾选code generator 目前只能通过CS+去开发然后移植到E2 studio。
你用的是GCC编译器?
也是可以直接选择code generator的:
你用的E2 Studio是那个版本?
当然是官网最新版本