我想对自己的程序进行分段管理,但是我没找到相关的文档说明,我发现在官网找资料是件非常痛苦的事情,在不熟悉的情况下,文档没有明确的分类,同义词无法找到对应的文档..
我想问的问题是:
1.关于RH850的汇编指令详细描述文档, 《CC-RH Compiler User's Manual》只介绍了格式。2.对于启动文件中定义的各个“section”作用分别是什么,在C中我该如何定义自己的段。
3.CC-RH 在C中支持的编译指令有哪些呢,比如:“#pragram XXX”
1. 请参考对应的软件手册,例如:
RH850G3KH User’s Manual:Software (renesas.cn)
2 和 3 在编译器手册中有相关描述