现在使用RZ的工程编译,在程序中进行少量的改动,然后点击构建程序,发现构建的程序是全编译,后续程序尝试不进行任何修改,多次点击构建程序如下图所示,也是每次都是全编译,编译的时间较长,编译花费的时间很长
FSP版本如下:
但是在早先的版本,点击构建程序是会执行修改后文件编译,不会执行完整的编译流程。
我查看了e2studio 开发 ra 项目时,每次编译都是全编译。- 论坛 - RA MCU 和FSP - Renesas Community 这个解答,但是里面的链接页面失效了
可以帮我解答一下如何让编译器执行修改后的文件编译,不用每次均执行全编译的方式吗?谢谢!
你好,
这个是FSP3.0.0以前的一些bug,更新到最新版本后已经没有问题,你可以尝试更新一下FSP后再测试一下。
你好,我尝试更新了FSP pack,并且直接替换了 internal 文件夹中的文件
下载链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/document/sws/rzn2-fsppacksv130?r=1622651
但是我在更新之后,重新尝试构建项目,同样均是执行全编译,请问我的做法有误吗?请帮我查看一下是什么问题,谢谢!
你好,可以麻烦看一下您的编译设置吗,使用的是内部编译器还是外部编译器,以及刷新策略
你好,这是我的编译设置,使用的是外部编译器,在刷新策略上并没有添加任何资源,麻烦帮我看看是什么问题呢?
你好,感谢你的答复,由于我在配置中的更新策略没有当前的项目资源,导致后续的编译均是完整编译。
我将当前的项目作为资源添加到了刷新策略中,在后续项目改动的编译就实现了在原本编译的基础上进行部分编译。
感谢您的答复!