RX660的can寄存器和RX651 CAN寄存器 。RX651配的也是大端 ,RX660配的也是大端,不过消息寄存器的内容和内存地址数据,RX660 第一张图 32bit 大端内存存储,RX651第二张图没有按照32位大端内存存储,不知道是什么原因。
你好,
两张图好像是重复的,请问图片是否发错了
第一图是RX660的,第二个图是RX651
两颗料配的都是内存大端模式
按道理说内存存放方式应该是一样的,不知道为啥 ,两个内存存放的方式有差异。