e²studio版本为2022-04
导入现有工程重新generate code后进行编译,无法编译成功
rx编译链如下图
报错如下图
点击工程 邮件 -- properties -- 查看toolchain是不是正确.
就是这样啊, 这个没有问题.
你导入的工程师哪里来的?
贵司工程师提供的bootloader跳转APP工程
什么bootloader文件名? 提供工程
你把工程copy到一个workspace里面, 然后选取这个选项.
能否分享一下Bootloader样例Demo?求教学习。
抱歉, 目前RX140 bootloader 样例.
bootloader 分两部分, 一部分就boot, 一部分为app:
boot 部分: 你可以自建工程, 使用smart configuration, 自己添加 一个flash API的 component(实现flash擦写等), 通讯口的component(实现数据接收).
app部分:就是你正常的工程,
非常感谢回复。我这边研究一下。