在官网下载了一些关于CTSU的触控例程,但是打开发现编译错误,并且不能打开.scfg文件。
r01an6378xx0100-rx140-rssk-sample.zip
样例程序没有问题.
把样例程序解压到当前workspace, 点击File -- import
但是我自己创建的工程编译时没有问题的
你创建工程, 有smart configuration么?
有的 而且能够配置使用,也有CTSU的组件
e2 是什么版本,
似乎差FIT, 下载按照这个试试
RX Family RX Driver Package Ver.1.36 - Sample Code | Renesas
我从这里下载过FIT,都是1.36版本的,试过了不行
再查一下有没有这些
没有 还是一样的
按理说你更新了device package, 应该就有上面的插件了.
运行一下 Help -- check for update看看,
应该是缺少软件. 刚看一下你安装的软件, 貌似QE没有安装. 在e2 studio安装的时候, 一些软件没有勾选.
https://www2.renesas.cn/cn/en/document/sws/qe-capacitive-touch-v310-development-assistance-tool-capacitive-touch-sensor?language=en&r=1170071
这个QE工具我是有得。我重新安装了e2studio,但是也是打不开官网下载的工程并且编译错误。自己创建的话就能正常使用QE touch工具并且能正常编译
我更新了最新的e2stuio,22年10月份的,更新后能够打开smartconfig界面了,但是部分的例程编译还是出错。部分的component没有,所以导致编译出错,请问改怎么下载不同版本的component
没有相应的FIT, 更新一下.