想给RZN2L板子连上网络参考哪个例程呢?
FeeRTOS plus TCP;
LWIP
这几个例程都可以。不过我们只提供底层通信,应用层协议请自行完成
LWIP那个例程的问题能帮忙解答一下吗?
你好,上面那个问题解决了,我想问一下怎么查看FSP里面的PHY型号列表?
你可以打开该工程 的 FSP 配置,在PHY 驱动的下拉列表可以看到目前FSP 中集成了的PHY 型号。不过因为我们的板子只有VSC8541, KSZ8041 无法验证。
哥,那个列表我看了,没有我们板子上面那个型号,是不是不能用这个例程了?
那就要你们自己修改了,把你们的PHY 的驱动代码加到现有软件架构中。这一块的软件结构需要你们自己捋一下,看看各种实例之间的关系。
能不能把我们板子上面的PHY换成和例程一样的
请问一下,你们已经自己做板子设计了吗?我们这边有FAE 对接你们吗?请问贵司的名称以及您的联系方式?
对,自己的板子,深圳欧比特测控有限公司 17639649064
怎么称呼您?
有FAE对接,但是他没有回复我