想请问下我们有没有ethercat主站方案资料,最好是N2L的,其它系列也可。
T2M,N2L 这个系列上没有ECAT 主站方案,毕竟该系列是针对ECAT 从站应用做的定义;
较早的RZ/N1D 平台可以通过 实施Linux + Codesys RunTime 软件的方法实现各种主站应用,但是因为涉及到Codesys 的问题,国内几乎没有应用经验;
今年2H 我们计划发布的 T2H 平台,会有这个支持。