使用了e2 studio之后,发现每次下载程序都要通过J-link,请问有没有大佬知道,有否存在使用type-c串口连接的方式,能够直接下载程序到闪存中?
我下载了软件Renesas Flash Programmer V3.11,在查找芯片类型的时候,未找到RZ/N2L对应系列的芯片,有大佬教一下,怎么使用串口下载程序吗?求教!!
T2/N2 平台是MPU 架构,都是外挂FLASH, 和MCU 架构不同,所以你提到的Flash Programmer 之类的为MCU 产品设计的tool 无法支持;
MPU 架构的FLASH 烧录,基本就2种方法:
1. 开发调试阶段使用IDE + ICE, Download /Debug 同时就完成烧录过程;
2. 在Mass Product 阶段,可以使用MPU 提供的 SCI_BOOT 或者USB_BOOT 模式,引导BOOT ROM 进入FLASH 烧录流程;这个过程需压使用一些专用的工具程序。请从官网上下载
r01an6471ej0120-rzt2-n2-flashboot 例程
你好,请问一下!
我使用方法2测试烧录,在步骤的2.2.3 Start the device setup program中,