Ping 不通的话,如果你的IP 用的没错,那说明还是程序没有正确执行起来。此时物理层时通的吗?网线接上的话,RJ45 的LED 灯亮了吗?
1. 先确认在RAM_Debug 模式下,用工程自带的.ld 文件(不要用FSP 生成的),确认情况;
2. 如果你想修改为 XSPI_BOOT 模式,请咨询相关FAE;
第一条这个.ld文件是在哪个地方啊,怎么操作啊,不太明白,可以指导一下吗?网线接上的话,RJ45 的LED 灯是亮的