rzn2l-tcpip-lwip例程怎么实现开发板给电脑发送数据?
深圳欧比特测控有限公司
I/O模组
E2工作室
RZN2L-TCPIP-lwip例程怎么实现开发板给电脑发送数据?
Hi Iss:
TCP_lwip 是一个底层协议,只实现到ISO 5 层网络协议的TCP 层,要执行真正应用通信,其实还需要Porting 一个应用层协议上来,如HTTP, TFTP 等等,然后主机端需要实现 Web Server 之类的服务,才能真正实现应用级别的数据通信;
不过例程提供一个 通过TCP/IP 实现ECHO 的例子,见AN 的page 26, 即在Tera Term 工具中通过IP 协议发送字符到板子,板子收到再发回来。
这只是一个底层数据通信的例子, 跟ping 功能一样,可以用来检测连接是否正常,并不能作为应用使用。