N2L的EtherCAT(ESC)外设操作EEPROM(SSI接口)

目前项目能够正常的使用TwinCAT进行通讯并可以使用TwinCAT下载设备描述信息到EEPROM中,但是靠TwinCAT去下载设备信息到EEPROM中的操作方式对于量产很不友好,目前打算通过N2L中运行代码操作ESC访问EEPROM,但目前用户代码操作ESC遇到了问题,开发板网口没有连接网线,项目运行后,认为调试方式进入EEPROM读取操作函数,在函数中判断了0x500寄存器数值为0x00,0x501寄存器数值为0x00,这时候设置0x501的值为0x01,但是仿真器读取0x501这个寄存器数值并没有被改变,导致0x500寄存器的bit0一直是0,无法进行下一步操作,请问有什么需要注意的点吗?

  • 请按照如下格式填写一下信息,方便我们相应人员回答

     [公司名称][项目名称][平台][Renesas FAEoptional]

    后续有问题的话标题格式如下:

    标题格式:  [公司名称][项目名称][平台][Renesas FAEoptional][问题名称],谢谢配合