你好,我用IAR下载例程,调试RZT2M芯片,使用的是J-LINK V11,发现程序在启动文件初始化堆栈就出错,然后就执行这条语句 BSP_CFG_HANDLE_UNRECOVERABLE_ERROR(0);请问怎么解决这个问题呢?
请问你用的是我们RSK 吗?还是你们自己的板子?我们的RSK 按照你的配置可以正常调试。
我用的是CN032板子,用CN032下载调试也是有问题的。我们公司是世强先进。
这个指的时用NOR FLASH, 走并行总线接口启动。
我用的是AC CN032 开发板。我这就只能提供XSPI0 boot模式啊,现在是外部flash有例程导致无法调试,然后我用spi0 x1下载调试,报ID CODE 验证,怎么办。
你用的J_link是什么版本的?《Getting Start with Flex Software Package》这个文档好好看看。目前j_link + IAR的组合 debug T2M是有些问题的。 推荐IAR + i-jet。
嗯嗯。看了的,我用的是V11版本,那我怎样才能删除外部flash内存,然后使用RAM execution without flash memory模式下载调试呢。
谢谢,问题已经解决了
最好用我们的RSK调试,我们提供的例程不能直接在CN032上调试。你如果要调试CN032的电机套件,请务必小心电机。电机调试的时候是不能打断点的,不然会烧功率器件。
嗯嗯,主要是手上只有这块板子
哈喽,我用RASC新建的RZT2M IAR空白工程。使用XSPI0 boot模式,然后下载调试还是有问题,程序仍卡在在启动文件初始化堆栈,无法进入main函数。
我也用J-FLASH擦除了外部的flash存储。
你好,我也遇到了程序还是无法进入到main的问题,请问一下解决方法。我现在用的RSK+RZT2M(FSP2.0.0),使用Blinky程序,选择(RAM execution without flash memory)模式时,在线调试时存在无法进入到main()函数的问题。会弹出警告:vector catch is not supported for this CPU core。非常感谢!