在官方的二维码扫描例程中,其输出的图像是1280*720(获取也是)
看过了cam_and_disp的例程中doc文件后,我们了解到关于RZ/A2M输出到LCD上是有graphic和video层的,想将其修改为1280*720的,简单的修改
R_BCD_LCD_WIDTH和R_BCD_LCD_HEIGHT,R_BCD_CAMERA_WIDTH等,并没有达到想要的效果。
最后像素级复制了官方二维码扫描例程的lcd及camera的.c和.h文件,仍然有很大的问题。
不知道有没有正常的修改方式?以及为什么要这样修改。感谢回答