关于屏幕无法正常输出RGB图像的问题

在rza2m_drp_basic_sample_freertos_gcc工程当中,在sample_main函数中调用了drp_lib_bayer2rgb_color_correction这个函数,同是改了r_bcd_lcd.c中的read_format,但是显示会出现问题

Parents
  • 我看到那篇帖子说的是保证数据通路各个模块处理数据格式的统一,从DRP Write to RAM调用的是bayer2rgb_color_correction这个函数Video Layer层配置的是 VDC_GR_FORMAT_RGB888,同时看到rza2m_drp_dynamic_sample3中输出的是一个rgb图像,所以参照sample3把gr_disp_cnf.fb_stride=VIDEO_BUFFER_STRIDE也改为了gr_disp_cnf.fb_stride=4*VIDEO_BUFFER_STRIDE,但是还是那种混乱的粉绿图,不知道是不是还有什么地方没有配置好?

Reply
  • 我看到那篇帖子说的是保证数据通路各个模块处理数据格式的统一,从DRP Write to RAM调用的是bayer2rgb_color_correction这个函数Video Layer层配置的是 VDC_GR_FORMAT_RGB888,同时看到rza2m_drp_dynamic_sample3中输出的是一个rgb图像,所以参照sample3把gr_disp_cnf.fb_stride=VIDEO_BUFFER_STRIDE也改为了gr_disp_cnf.fb_stride=4*VIDEO_BUFFER_STRIDE,但是还是那种混乱的粉绿图,不知道是不是还有什么地方没有配置好?

Children
No Data