benchmark函数中的cv_orb函数

在benchmark函数里面的第2个case里调用了cv_orb函数,它又调用了create函数(好像是opencv用c++写的,没看懂)

发现这个cv_orb函数里面做了有feature point相关语句,所以想问问cv_orb这个函数是生成了特征点吗还是在检测是否有相匹配的特征?

如果它只是生成特征点,那么想问问这些存储在g_orb_result[0]里的keypoint后续需要怎么做处理?如果它不是生成特征点而是检测特征点,那它又是在哪里生成的呢?

Parents
  • 这个函数用于检测一副图像中的关键点(角点),检测到后在Graphic层中将这些点描画出来。这只是一个示例教大家如何添加opencv的各种算法到工程里面。具体ORB算法可以上网搜索一下。
Reply
  • 这个函数用于检测一副图像中的关键点(角点),检测到后在Graphic层中将这些点描画出来。这只是一个示例教大家如何添加opencv的各种算法到工程里面。具体ORB算法可以上网搜索一下。
Children
No Data