r_opencv.h引用cv库函数的相关问题

然后,发现r_opencv.h文件中只有部分cv函数的定义,所以想问一下如果我想要使用其它的一些cv库函数,需要怎么操作,如何引入?

而且我发现这个文件现有的这些cv库函数,也不是“原始”的cv库函数,好像是结合瑞萨板子而专门封装的函数,入口参数也有一些不一样。

所以如果我要应用别的函数,需要自己做一些额外操作吗还是?

之前提到的keypoint,是用这些函数检测吗还是

Parents
  • 这只是一个示例,你需要根据自己的需求自行按照示例添加其他opencv函数的调用,cv_开头的函数都是示例自定义的,你可以自己添加各种参数,和opencv的参数不具备一一对应关系。
Reply
  • 这只是一个示例,你需要根据自己的需求自行按照示例添加其他opencv函数的调用,cv_开头的函数都是示例自定义的,你可以自己添加各种参数,和opencv的参数不具备一一对应关系。
Children
No Data