WiFi样例程序的TCP端口设置

文档中说通过TCP端口50000连接

但是样例程序中configTCP_ECHO_CLIENT_PORT定义为7

demo.py中也为50000,运行后报错

请问应该如何设置?

Parents
  • “configTCP_ECHO_CLIENT_PORT定义为7” 这个宏没有用,系统没有调用这个任务,
    系统调用的是这个任务vApplicationDaemonTaskStartupHook
    关于pyhon的这个报错,应该是运行了两次这个程序,但是没有正常退出,重启一下软件或者机器试一下
  • 感谢工程师答疑解惑。我在vApplicationDaemonTaskStartupHook任务中设置了断点,发现prvWifiConnect不能正常执行。请问是需要先对Pmod ESP32模块进行什么操作吗?还是说需要用ESP8266,因为我发现程序中只有ESP8266的驱动程序。
Reply
  • 感谢工程师答疑解惑。我在vApplicationDaemonTaskStartupHook任务中设置了断点,发现prvWifiConnect不能正常执行。请问是需要先对Pmod ESP32模块进行什么操作吗?还是说需要用ESP8266,因为我发现程序中只有ESP8266的驱动程序。
Children