关于之前问的一个在rza2m_cam_and_disp_sample_freertos_gcc里面添加一个.cpp文件时出现的问题

下载工程师给的这个工程https://upload.hdedrive.com/ui/renesas.com/dl/SB1596762875-b7f84d29-a329-4742-afe0-920f6bddc3f5%3E

编译没有错误,但是在调试的时候,之前是点击两次继续按钮就运行程序,但是在调试工程师给的工程时,点击一次继续按钮之后,就出现了以下画面,不能再点击继续按钮,开发板就运行不了程序。

而且自己再按照步骤修改rza2m_cam_and_disp_sample_freertos_gcc工程,在renesas/application/inc下面添加了r_opencv.h文件,在renesas/application下面添加了r_opencv.cpp文件,然后把opencv的库包含进来,再把两个宏定义添加进去,创建.h和.cpp文件没有问题,但是把#include <opencv.hpp>添加到r_opencv.cpp,还是会出现以下问题

看了好几天还是不知道怎么解决这些问题,希望工程师能再给看一看。

Parents Reply Children
No Data