在电脑上进行人脸检测是用到这个函数cascade.load("文件路径/haarcascade_frontalface_alt2.xml"),函数里面的入口参数就是这个文件在电脑里面存储的路径,我们现在的想法是找到这个文件在SD卡里面的存储路径,然后把这个路径放在这个函数里面,但是SD卡的FATFS文件管理方法和我们电脑的文件管理方法感觉有差异,好像不能直接用路径,而且也没有找到相关的寻找SD卡里某个文件的存储路径的方法。所以想问一下工程师这样的思路是否正确?看工程师给的r_faceRecognition_opencv.cpp中有LBPHRecog->load(model_filename_lbph);,其中对model_filename_lbph的定义是static const char* model_filename_lbph = "fml";但是没有搞懂这个是怎么和SD卡联系起来的,想问下工程师能否发一下这个人脸识别例程来参考一下