我使用了官方sc生成的Fatfs文件和SDHI的驱动,但是在加入挂载函数f_mount的时候,程序启动会直接进入abort_handler,没有办法继续寻找错误了,请问这是为什么,在官方例程上移植的时候,这样做是没有问题的,但是在工程师给出的opencv demo上就会导致这个问题
fatfs本身出问题可能性不大,试一下附件R_BCD_SD_Init()里面的f_mount调用和前面的几行IO设置
(另外如果你的项目结构是和手势识别,opencv demo一致,bsp代码修改后需要重新编译bsp工程,将生成的libBSP_RZA2M.a放到bsp\lib下)
sd_control.zip
我在这个示例中使用了SD卡存贮文件,你对比找一下问题
RZA2M_FaceDetection.zip