images文件夹下自己有一个BinaryImageMakeDRW.bat的工具,但是每次运行都会报错:
Microsoft VBScript 运行时错误: 缺少对象: 'g_EchoObj'<ERROR err_number='424' err_description='缺少对象: 'g_EchoObj''/>
如果要显示自己的图片,是不是要更改image文件下的JPG.jpg文件,再运行BinaryImageMakeDRW.bat,生成新的binaryimage_rz_a2m.bin文件,再重新运行工程,是不是可以达到显示图片的效果(我个人的理解),求解答。。
如果只替换jpg文件,名称不换,可以替换原有文件后执行 BinaryImageMakeDRW.bat生成新的bin文件(执行之前先把BinaryImage_RZ_A2M.bin删除或备份)
至于你的运行错误,你先直接双击RGA_Tools.vbs看看是否会得到下面的结果?