控制pwm输出的问题

例程中提供的方案是通过向串口发送指令来控制pwm波的输出,程序里识别到相关指令以后再接着调用GPT_PWM_Sample_Main()来输出相应的pwm波。

我想问一下可否不通过外部发送指令直接调用这个GPT_PWM_Sample_Main()来输出pwm波呢?

我试着直接在main.c中调用过GPT_PWM_Sample_Main(),但是示波器却无法显示相应的pwm波。如果要在程序中直接让它自动输出pwm波而不是发送指令再发pwm波的话要怎样操作呢?

Parents Reply
  • 仅从你现在的描述,无法定位问题出在哪里,所以推荐严格按照例程的操作方法操作,或者单步跟踪程序找到返回-1的错误返回点的位置,然后才能分析是哪里用的不对。
Children