在wifi例程中加了一些drp对图像进行处理的函数,LCD屏上能正常显示,但把图片传送到电脑上时,图片就成了绿色并且有分屏,
对比之前的WiFi例程发现修改了r_bcd_lcd.c的gr_disp_cnf.read_format = VDC_GR_FORMAT_YCBCR422;,将YCBCR422改成了CLUT8,并将#define VIDEO_BUFFER_STRIDE (((LAYER0_DISP_AREA_HW + (R_BCD_LCD_STRIDE - 1)) & ~(R_BCD_LCD_STRIDE - 1))*2)中的*2删除了,但是将CLUT8修改成YCBCR422就显示灰白且分屏
将*2加回去调试的时候运行的按钮就只能按一次,然后一直停止,想请问工程师怎么解决传送到电脑的图片显示绿色且分屏的问题,非常感谢。
现在接收到的错误图片如下:
并且偶尔会接收到正常的图片,因为每次传送错误,编码后的图片大小都比正常时的大很多,所以认为是编码的问题,但不知道怎么解释还会偶尔传送正常的现象,希望工程师能给予回复,非常感谢。