我在set the env nfsboot步骤中
我被卡在这里
我查了查是和硬件熵有关的问题
不知道怎么解决
同问
或者,还有其他方法烧写image吗,比如sd卡?那样该如何做,求指导
如果无法联通NFS,也可以从EMMC启动,通过SD卡或U盘,或通过网络scp命令把内核image复制到板子上,然后通过如下方法更新Image
# mkdir fat32# mount /dev/mmcblk0p1 ./fat32/# ls ./fat32/Image.g2l gx-qsb-rzg2l.dtb
# 把新image复制到./fat32 (最好先备份)
# sync
# umount ./fat32
重启
按照您说的步骤完成后重启,就行了吗。结果如下:
还需要有
这两个文件吗,我重启后没有找到,
还有,还需要这一步吗