配置中出现的的问题

我在set the env  nfsboot步骤中

我被卡在这里

我查了查是和硬件熵有关的问题

不知道怎么解决

Parents Reply
  • 就是我在题目中问的,在配置nfs的时候出现问题。192.168.0.108是虚拟机的ip,192.168.0.110是板子的ip。我们觉得是虚拟机不相应是不是,虚拟机上的问题

    虚拟机的配置如下:

    板子的网线接的是路由器的。

    重启nfs没用,mount的话出现的问题是

    我上面问这个是报错什么意思,没有直接回答

Children