配置中出现的的问题

我在set the env  nfsboot步骤中

我被卡在这里

我查了查是和硬件熵有关的问题

不知道怎么解决

Parents
  • log里显示:  nfs: server: 192.168.0.108 not responding, still trying

    原因可能是 nfs server没设置好导致不能访问,可以在另一个主机上先mount试试,或者也重启nfs server服务试试。

  • mount 是这样的  ,这个怎么处理,他说/sbin/mount 没有这个,怎么弄。

    重启

    也不太行

    编辑了/etc/exports 文件

    之后更糟糕了

  • 这个crash的log说明nfsroot 不能挂载。

    然后回追你的nfsroot配置,发现下面的配置/etc/exports有问题

    /home/g2l/nfsroot 192.168.0.108 (  ... )

    这个文件里上面有example,这里 192.168.0.108 是不对的。 应该是client的hostname/ip,不是server的hostname/ip

    你的板子的ip是  107 ,所以是  192.168.0.107

    更简单的,可以用  * 让所有client都可以访问

Reply
  • 这个crash的log说明nfsroot 不能挂载。

    然后回追你的nfsroot配置,发现下面的配置/etc/exports有问题

    /home/g2l/nfsroot 192.168.0.108 (  ... )

    这个文件里上面有example,这里 192.168.0.108 是不对的。 应该是client的hostname/ip,不是server的hostname/ip

    你的板子的ip是  107 ,所以是  192.168.0.107

    更简单的,可以用  * 让所有client都可以访问

Children