开发板上电按sw3有时候会卡在这个界面,无法进入u-boot或者系统。需要多次重启才可以进入
请问你是使用的这里的版本: https://japan.renesasrulz.com/rulz-chinese/forums-groups/aitic-2022/m/resources/487 ?
如果不是,请使用这个版本。
烧写镜像时会报这个错误
我在解压文件时由于虚拟机自带一个镜像,我单独建立了一个文件夹存放新版本的,配置tftp时也更改了路径
而且我之后尝试开机运行demo,发现FPS从5降到了0.4