请问将opencv移植到arm板后,运行代码出现这种报错是为什么原因,有什么解决办法吗?
imshow好像不能直接用,要用qt写
这个有其他解决办法吗?还有用QT写,值得是代码用QT来运行是吗
图片中已经给了解决办法。在你的Ubuntu系统或Debian系统安装libgtk2.0-dev和pkg-config的软件包,然后重新编译opencv并移植到板子上。
感想你的回复,但是我尝试过重新编译,但是依然存在相应的问题
opecv的交叉编译流程可以参考如下的内容:
(+) 关于交叉编译的问题 - AITIC2022交流讨论区 - AITIC (信息科技前沿专题邀请赛) 2022 - Renesas Rulz