板子上电,屏幕从开始显示桌面2到3秒就会失灵,屏幕无法刷新,始终卡在下面这个初始界面
串口终端为出现错误代码,终端指令可以执行
终端偶尔会爆出这段代码,不知和屏幕失灵有没有关系
可以nfsmount后,对emmc分区做下检查 e2fsck /dev/mmcblk0p2 (需要emmc分区/dev/mmcblk0p2在umount的情况下)。
如果不行的话,建议重新烧写下rootfs分区,参考:flash_emmc